结果:找到"10G SFP+光模块 光纤跳线 DAC AOC 数据中心",相关内容1000条
- 易飞扬发布400GQSFP-DDPSM8光模块,助推数据中心平行解决方案
- [中国,深圳,2021年1月6日]数据中心平行光模块技术倡导者——易飞扬即日宣布推出业内领先的400GQSFP-DDPSM8(8路单模并行)光模块,可满足400G数据中心内部2km以内的光互连需求,支持OTN协议标准,这一产品的推出弥补了短距离400GSR8链路距离不足的问题。随着5G时代的到来,全球出现了越来越多的超大型数据中心,需要部署大量的高速光模块。100G作为上一代的主流技术,已进入其生命周期的成熟和稳定阶段,单位比特成本的降低受到极大限制,400G技术应运而生。目前,三个国际标准组织(IEEE、ITU和OIF)都已经发布了相关400G标准,部分顶级的光模块供应商皆已推出应用于数据...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光模块 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-06 16:38:00
- 剖析数据中心三层网络结构设备的光互连方案
- 数据中心是现代信息网络的重要基础设施,由于网络需求的不断增加,对数据中心服务器的规模要求也越来越大。目前,数据中心常见的网络系统架构为三层架构,包含核心层、汇聚层以及接入层。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下传统数据中心网络架构及互连方案。(1)接入层接入层由各功能设备和接入交换机组成,提供主机和服务器在数据中心中的接入,支持主机端口的访问控制,具有高密度的接入能力,为用户提供网络访问功能及相关网络服务。接入层交换机的上行端口为光口,下行端口与服务器连接时可采用光口,如果距离小于30M也可以采用电口,用Cat.6A类双绞线连接。接入层与汇聚层互连方案:目前接入交换机端口到汇聚交...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 数据中心 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-27 18:38:00
- 40G数据中心常用到的光模块,读这篇就够了
- 40G网络已经普遍应用于数据中心,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么易天光通信(ETU-LINK)就给大家盘点下40GQSFP+光模块的类型究竟有哪些。1、40GBASE-SR4光模块:该模块采用MPO连接头,工作波长为850nm,通过搭配OM3多模光纤一起使用时传输距离最高可达100m;与OM4多模光纤使用时传输距离可达150m,主要用来实现数据中心内网络设备间的短距离连接。40GQSFP+SR4光模块除了可以用MPO光纤跳线实现两个40G网络设备间的连接,还可以与MPO-LC光纤分支跳线使用实现40G网络设备和10G网络设备间的连接。2、40GBASE-eSR4(QSFP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 数据中心 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-03 08:47:00
- 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
- 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块,单纤光模块,SFP+光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
- 易天10GSFP+单纤光模块最新图集
- 图片
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 10G光模块 SFP+单纤光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2019-02-20 09:48:00
- 易飞扬200GQSFPDDPSM8光模块助力数据中心低成本持续演进
- 讯:光互连技术从100G正在走向200G/400G,数据中心的演进有着多种不同的路径。易飞扬独有的PSM全系列产品线就是其中一种低成本的光互连路径,包括40GPSM4,100GPSM4,200GPSM8全速率并行光模块产品,均是基于NRZ编码格式。200GQSFPDDPSM8光模块易飞扬新近推出的200GQSFPDDPSM8光模块满足QSFP-DDMSA标准,传输距离高达10KM,采用并行8路、单路25Gbps设计,低功耗优势显著,功耗小于6W,工作温度满足0~70℃。工艺精良。独到设计的光引擎,不仅提升生产效率,更大的优点在于大幅度降低产品成本。QSFP-DD凭借其倍增的宽带优势,成为下一...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-15 17:52:00
- 「展望2019」最新光模块市场简析
- 光模块市场的中国力量在过去的一年里,中兴禁令导致对全球的网络建设产生了连锁反应。然而云网络以及大型数据中心仍然能成为光模块强大的收入来源,由于竞争的日益激烈,100GbE光模块的价格有所下降,但是在未来的三年内,市场的需求依然强劲。与此同时,一些运营商已经开始提出更高速的设备需求,例如谷歌已经开始部署2x200GbE的光模块,美国运营商AT&T更是和坚持以设计领先的光通信模块供应商易飞扬(Gigalight)签署了关于400GAOC产品的战略合作协议等。?易飞扬(Gigalight)400GAOC产品测试图自从2018年国内厂家相继在OFC展会上推出400G产品、易飞扬在关键专利上击...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 光模块 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-14 17:57:00
- 解析数据中心选择思科Nexus9000系列交换机的原因及互连方案
- 随着数据中心的不断整合、虚拟化以及其云技术的发展,数据中心正发生着翻天覆地的变化,例如,数据中心的网络拓扑结构已经从传统的核心层-汇聚层-接入层拓扑结构(三层)变成了叶-脊拓扑结构(二层),因此,整个网络的带宽容量也从接入层1GE、汇聚层10GE增加到叶端10GE、脊端40GE。CiscoNexus9500和9300系列交换机既可以配置成传统的三层网络拓扑结构,也能配置成叶-脊拓扑结构,具有前所未有的超高性能和端口密度,为服务器与服务器间的通信提供超强的转发能力。易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细解析数据中心选择思科CiscoNexus9000系列交换机的主要原因以及互连方案。思科...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 思科交换机 数据中心 光纤跳线 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-29 17:08:00
- 10G光网络模块互连方案
- 在10G网络中,工程师常常对于选择光纤还是铜/光缆感到困惑。今天易天光通信将为大家分析三种10G网络的方案供大家进行参考。方案一:10G光模块+光纤跳线+10GSFP+光模块方案二:10GSFP+to10GSFP+DACCable在数据中心,铜缆一般用来连接服务器和存储区域网络,最常用的以直连铜缆(DAC,DirectAttachCopperCable)为主,而其中又以无源铜缆用得尤盛。由于无源铜缆价格便宜、传输速度快,因而成了实现短距离传输的最佳解决方案。方案三:10GSFP+to10GSFP+AOCCableAOC=两个光收发器+光缆跳线,价格较贵。客户在选购产品时,可能会纠结到底买哪种...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G SFP+光模块 光纤跳线 DAC AOC 数据中心 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-07-27 17:49:00
- MPO/MTP光纤跳线的优势在哪里?有哪些分类?
- 随着数据中心的需求不增大,传统的光纤不仅降低了数据中心的空间利用率,并且还增加了布线系统的管理制度,而MPO/MTP光纤跳线大大提升了数据中心的空间利用率,现在市场上对MPO/MTP光纤跳线的需求量也日益增长。下面易天光通信为大家讲解MPO与MTP光纤跳线知识。MTP光纤跳线和MPO光纤跳线由光纤连接器和光纤光缆组成,它根据光纤芯数通常可以分为4芯、8芯、12芯、24芯、48芯、72芯和144芯等等类型,不过连接头只能做到48芯现在市面上,更大的芯数市面上还没有出现。MPO/MTP的连接头分两种,即是公头连接器和母头连接器。他们公头和母头的区别是,公头有一对拼针,而母头没有。MPO/MTP光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MTP光纤跳线 MPO光纤跳线 光模块 数据中心 布线 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-20 15:40:00
返回